!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Einsatzhinweise !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wichtig !!!!! : 
Das System mu bei einem Einsatz als Messsystem in regelmigen Abstnden kalibriert werde.



Der Einsatz des Sensors im unmittelbaren Bereich starker Magnetfelder oder die zeitweise Annherung oder 
Berhrung des Sensors oder des Magneten von greren ferromagnetischen Materialien ist nicht zu empfehlen.
Das Greifen solcher Materialien hat keinen Einflu, da hier die Abstnde zum Sensor ausreichend gro sind (> 10 - 20 mm). 
Ebenso ist eine Verschmutzung des Sensors oder des Magneten durch ferromagnetische Spne und Stube zu vermeiden.
Um die im Katalog angegebene Genauigkeit zu erreichen, muss die Einstellung des Sensors (Teilepositionen) in 
betriebswarmem Zustand erfolgen.

Der FPS-F 5 besitzt an seiner Unterseite einen Erdungsanschlu. 
Um kleine Strimpulse auf der Masseleitung zu beseitigen sollten Sie den FPS an diesem Anschlu erden. 
Wird der FPS-F 5 auf einer lackierten Metallflche befestigt, im Bereich des Erdungsanschlusses den Lack entfernen um eine 
gute Verbindung zu erreichen. Bei greren Strungen den Verursacher feststellen und beseitigen.


Neu ab 01.03.2009  V 4.0
Bedienerfreundlichkeit erhht: Standardfunktion nun auch ohne Gateway mittels RS232 Kommunikation mglich.

Neu ab 01.08.2003  V 3.0
Funktionen auf Win XP erweitert
Port Adresse nun flexibel einstellbar.

Neu ab 01.03.2003   V 2.1
Funktionen fr FPS F5 T eingefhrt --> Tolleranzeingabe und Speicherung